结果:找到"单片机 继电器 ",相关内容1000条
- 单片机控制继电器输出电路问题
- 如下图电路,单片机控制低输出,外接继电器;Q29那边想做个保护,防止用户将LOUT跟电源短接,但是实际使用中并没有保护起来,测试发现LOUT短接电源后Q4仍然导通,然后就会烧掉,想问问有什么其他的方法可以保护的吗?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 单片机 继电器 发帖人:漠苇lu 发帖时间:2023-03-14 10:01:00
- 关于同一信号控制两个继电器顺序接通
- 本人新手,请教各位大大一个问题。同一个信号同时控制并联的两个继电器,需要两个继电器间隔大约1S左右接通。用来切换备用系统,基本无频率要求。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 继电器 延时 发帖人:TOPLINE 发帖时间:2022-01-12 17:32:00
- 【暑期训练营进阶班】基于庆科EMW3080阿里云温控继电器开关
- 先感谢立创给我们学习开发物联网插座的机会。从学习中了初步明白了物联网插座的开发过程。训练营进阶班群里面大家热情很高,交流硬件,改写代码,相互帮助,学习精神。从中我学到了很多。能得到鼓励奖要特别感谢两位大老指点帮助,硬件设计与代码是物联网零妖宋工的指导下完成,自动温控是解兆延老师帮助下才得以实现,本人只做一点改动。作品能实现温度显示,手动控制,温度自动控制。 立创EDA肯定能越做越强!附上工程地址:https://oshwhub.com/hxf7582/wu-lian-wang-zhi-neng-kai-guan
- 所属专栏: 开源设计 标签: 庆科EMW3080,阿里云,自动温控继电器开关,单片机 发帖人:hxf7582 发帖时间:2020-08-26 20:41:00
- 【暑期训练营进阶班】阿里云手机控制的物联继电器【结营感想】
- 本工程的两块PCB(主控板和ACDC转换)都已经过实物测试,可以正常工作。程序功能包括物联网开关功能和温度测量上报功能都已实现。宋工给的代码真的好,我还要好好学习。这次训练营知道了STC15最小系统可以不用晶振;了解到STC家的单片机上电时各引脚会有一瞬间的高电平;继电器驱动时要注意上电时的可靠关断;PCB布局时去耦电容的位置很关键,像个蓄水池;明白了单片机一个计时器就可以调度很多个任务,学到了新的程序架构;学会了庆科EMW3080模组的使用方法,相信推及到其它模组也适用;大致明白了物联网设备的工作原理。帮助很大,多谢立创!工程链接https://oshwhub.com/soulhand/a...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 51单片机 WiFi 物联网 继电器 继电器驱动 ACDC转换 220V 发帖人:佛系好光头 发帖时间:2020-08-26 14:09:00
- 功率继电器接线方式?功率方向继电器的接线方式?
- 功率继电器接线方式 功率继电器的接线方法是怎样的?下面就由小编为大家讲解: 1.按外接线图正确连接无误,特别要注意接到本装置的电压和电流一定要是A、C相,电流互感器接入的同极性端正确。 2.接通电源,“电源”指示灯亮。将钮子开关打到“试验”位置,功率继电器和卸载的“越限”指示灯亮,并输出一个报警信号,经数妙延shi后“动作”指示灯亮,但逆功和卸载输出功率继电器不会动作,说明装置内部逻辑功能正常。其延shi时间分别为逆功率和卸载的延shi,其值可分别通过“逆功率延shi时间”调节电位器(在左下方)和“卸载延shi时间”调节电位器(在右下方)进行调整,顺时针为增大方向。然后,将钮子开关...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 功率继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-09 16:02:00
- 继电器振荡升压炸电容的原因
- 1、电容两端的电压值超过耐压值 电容具有两个非常重要的参数:电容值和耐压值。电容值衡量的是电容容量的大小;而耐压值衡量的是加在电容两端最高电压的大小。电容正常工作时,加在电容两端的最大电压就是耐压值。从定义中就可以看出,电容两端的电压不能超过电容的耐压值。在设计电路选型电容时,需要为电容的耐压值考虑足够的余量,电容的耐压值一定要大于电路中最大电压的至少30%以上。如5V电路中的电容耐压值至少是10V的。所以,如果电容炸了,首先要查看所选的电容耐压值是不是足够。 2、检查电容是不是极性接反了 电容可以分为极性电容和非极性电容。比如,陶瓷电容是无极性的可以随便焊接;而电解电容是有极性的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-03 14:08:00
- 固态继电器和中间继电器的区别
- 固态继电器概述 固态继电器(SOLIDSTATERELAYS,以下简写成“SSR”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端。它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用。 中间继电器概述 中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 中间继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-16 15:49:00
- 推荐松乐继电器SLC,用于高压接线,有插片端子情况适合
- 推荐松乐继电器SLC,用于高压接线,有插片端子情况适合,电流30A,线圈电压5V,12V,24V都有货。http://item.szlcsc.com/199311.html
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 松乐 继电器 插片 发帖人:navyzhao 发帖时间:2018-03-22 14:11:00
- 宏发继电器这种两对触点方式是为了增加可靠性?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 继电器 发帖人:niba 发帖时间:2017-12-01 09:02:00
- 松下继电器终于到货了!不容易啊!!!
- http://www.szlcsc.com/product/details_60333.html公司一直在用,立创始终没货,昨天刚刚到,感觉价格还行
- 所属专栏: 技术交流 标签: 松下 继电器 发帖人:硬件狼 发帖时间:2017-09-06 13:58:00
返回